This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39J84:某些电路板上的通道错误

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1325694/dac39j84-lane-errors-on-some-boards

器件型号:DAC39J84

您好!

我们使用 DAC39J84器件构建了多个原型(30)。  一些电路板似乎正常工作、但一半的电路板存在通道错误。  这是一个简单的 FMC 卡、从 FMC 连接器到 DAC 的差动对相对较短(交流耦合)-我检查了板的焊接和阻抗、不明白为什么有些卡可以正常工作。 其他通道始终会产生错误(报告的通道不同)。

 我注意到此论坛上的其他用户提到了一种称为"eyescan" 的工具、该工具使用 JTAG 端口测试通道。


1-我可以从哪里下载 EYESCAN 软件?

2-有任何有关如何将 JTAG IEEE-1500用于 DAC39J84的信息吗? (寄存器映射/接口)?

非常感谢您提供任何帮助

谢谢

马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    对于这篇文章、我们深表歉意。 找到随附的眼罩工具。 这是使用 DAC38J8xEVM 实现的、因此可以通过端口 A 上 EVM 上的 FTDI 映射来连接它。

    e2e.ti.com/.../JTAG-_2600_-Eye-scan.zip 

    谢谢,Chase