This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF52:舍入过程

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF55EVM, ADC34RF52

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1325388/adc32rf52-rounding-process

器件型号:ADC32RF52
主题中讨论的其他器件:ADC34RF52、ADC32RF55EVM

大家好、

对于 DDC 之后的舍入过程、ADC34RF52是否使用收敛舍入?

此外、您能否提供 ADC32RF55EVM 的 BOM?

由于我没有 Altium 许可证、因此 无法  从下面的主题中的设计文件中找到 BOM。  

e2e.ti.com/.../4108313

此致、

伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    有人分配到这个线程了吗?

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuki、

    这个周末因为我们的假期延长了。  NCO 频率字是一个整数。 根本没有舍入。 无论是传统的舍入方法、还是天花板或地板操作、客户都应自行决定如何实施 NCO 字编程。  

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase-San:

    非常感谢您的澄清。

    您是否  也能提供 ADC32RF55EVM BOM 列表?

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki-San:

    很抱歉忘记这一点。 请查看附件。

    e2e.ti.com/.../DC142C_5F00_ADC32RF55EVM_5F00_RevC_5F00_BOM_5F00_2022_2D00_11_2D00_14.xls

    蔡斯