This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:V_NEG_IN_x 内部短接至 PBKG

Guru**** 2477875 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1326296/dac8775-v_neg_in_x-internally-shorted-to-pbkg

器件型号:DAC8775

您好!

我想将 DAC8775与外部+12V 和-12V 电源配合使用。

数据表中的一行我很担心:

"请注意、当降压-升压转换器的负极臂未启用时、VNEG_IN_x 从内部短接至 PBKG。"

据我所知,负极和正极的手臂默认是被禁用的。 这是否意味着我的-12V 电源在启动时对地短路?

我想我一定错了,但如果它是真的,你有什么建议如何处理这个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我来和设计人员澄清一下数据表中的这一行、我会很快回复您。

    谢谢。
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据我与设计人员的对话、当 BB 的负极臂未启用时、VNEG_IN 在内部短接至 PBKG 当启用正极臂时、 。 该段提到在前一句中启用正臂、但您引用的句子没有明确提及该条件。 如果您在外部供应 VPOS 和 VNEG、并且完全不启用降压升压、则内部不会发生接地短路。

    谢谢。
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、非常感谢。