This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L21:ADS127L21单触发控制模式

Guru**** 2662705 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1327222/ads127l21-ads127l21-one-shot-control-mode

器件型号:ADS127L21

大家好、

我的客户 有关于 ADS127L21单稳态控制模式的问题:

如果定期执行单稳态转换、每次转换是否会有通过滤波器的延迟? 还是只是第一次测量时才初始化?

我的问题背景如下:

我们要使用此设置

时钟= 32.768MHz

OSR = 64

筛选条件 =宽带默认值

通过 START 位触发(单次触发控制模式)每5微秒(200kSPS)一次

如果每个单稳态转换都有延迟、则延迟时间太长(270.4uS)、此设置将不起作用、或者我是否会对此产生误解?

谢谢!

达里亚

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daria、

    是的、您的理解是正确的。  使用上述配置、最大数据速率约为3.6ksps。  如果您要使用单次触发模式并支持200ksps、则需要使用低延迟 sinc 滤波器。  例如、SINC3、OSR=16、最大速度将产生3.66us 延迟、留下~1.3us 以在下一个转换周期开始之前检索数据。

    如果您要使用宽带滤波器并支持200ksps、则应使用连续转换模式(启动/停止模式、启动保持高电平)。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用