This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM 和 Jetson Orin Nano 通信

Guru**** 2477255 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5409EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1326001/tsw1400evm-and-jetson-orin-nano-comminication

主题中讨论的其他器件:ADS5409EVM

您好!

我已安装 ADS5409EVM 和 TSW1400EVM。 我想使用 Jetson Orin Nano (Linux)从 TSW1400EVM 采集数据。 我在高速数据转换器应用程序中找不到用于 Linux 的.so 文件。 在哪里可以找到适用于 Linux 应用程序的.so 文件? Linux 是否支持 TSW1400EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furkan:

    HSDC Pro 软件仅在 Windows 上运行。 不支持 Linux。

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何与 Linux 兼容的库可供我开发自己的软件? 据我了解、HSDC Pro 由第三方开发人员开发、没有进一步的更新。 我看到 TSW1400EVM 会通过 FTDI 将信息传递到 PC。 我可以开发自己的 Linux 库。 不过、是否有任何关于 TSW1400EVM 的通信协议、数据传输期间发送的消息类型等的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furkan:

    遗憾的是、我们没有执行此操作的资源。 如果绝对必要、那么我的建议是为转换器创建 TSW1400EVM 上的 FPGA 固件、并使用 JTAG 接收 FPGA 的数据。 这可能是在 Linux 中实现的最简单的方法。

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 HSPC Pro 的安装位置找到了一些源文件。 这些看起来像 Qar 文件、当我打开文件时、看起来像是有 DDR、SPI 等通信。 如果该文件实际上与 TSW1400EVM 中的固件相同、我可以读取它并在其中集成 Linux 软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您上面提到的是实现该目标所需的条件。 我们不对 Linux 的 ftd2xx dll 提供驱动程序或支持。 FTDI 可能为您提供这些工具。

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到 TSW1400EVM 中的软件通过 SPI 与计算机进行通信。 关于这一点、是否有任何有关 TSW1400EVM 的 SPI 寄存器地址的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Furkan,

    遗憾的是、除了 HSDCPro 中 TSW1400文件夹内提供的支持文档外、我们没有任何其他支持文档。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面提供了具有源代码的链接。 为什么这些现在不存在?

    e2e.ti.com/.../tsw1400evm-fpga-source-code-request

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Furkan,

    遗憾的是、除了 HSDCPro 中 TSW1400文件夹内提供的支持文档外、我们没有任何其他支持文档。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furkan:

    正如上面的 Geoff 所述、我们对该固件没有任何见解。 我已将其再次附加到此处、但怀疑它与安装文件中的相同。 这是我们能提供的最大产品、因为我们没有其他任何产品。 希望这对您有所帮助。

    e2e.ti.com/.../8611.ADC_5F00_FIRMWARE.zip

    谢谢,Chase