This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3244EVM:TSW1400EVM 和 ADC3244EVM 启动问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1328115/adc3244evm-tsw1400evm-and-adc3244evm-startup-issue

器件型号:ADC3244EVM
主题中讨论的其他器件:ADC3244

您好!

我们目前在双接收器架构中使用2个 ADC3244 ADC。 由于同步问题、我们遇到了启动期间接收器 B 不工作的问题。 我们的启动序列是停止所有 ADC、通过 SPI 命令顺序设置每个 ADC、然后同时计时到所有 ADC。 您能否帮助我们发现问题、为我们提供 TWS1400的源代码 ADC、以便我们比较代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duong:

    先回答几个问题。

    什么源代码? 固件添加至 TSW1400? 您进行了一些修改? 很遗憾、如果我们过去提供了固件代码、我们不支持修改。

    此外、如果您提供测试设置的方框图、以便我们知道您在这里要做的确切操作、可能会有所帮助。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在双接收器的设计中使用 Xilinx FPGA 连接多个 ADC3244。 由于同步问题、我们遇到了启动期间接收器 B 不工作的问题。 我们想知道 TI 是否可以提供 TSW1400中 FPGA ADC 接口的源代码、以便我们将代码与您的代码进行比较以解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Duong、  

    查找附件

    e2e.ti.com/.../ADC_5F00_FIRMWARE.zip

    蔡斯