This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818EVM:连接 AFE5818EVM 的 TSW1400EVM 在 ADC 数据的幅度上有很大的波动

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5818EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1327706/afe5818evm-afe5818evm-connected-tsw1400evm-have-a-significant-fluctuations-in-the-amplitude-of-adc-data

器件型号:AFE5818EVM

当我将 AFE5818EVM 连接到 TSW1400EVM 并使用信号发生器将固定振幅100mV 的1MHz 正弦信号输入到 AFE5818EVM 的输入端时、什么可能会导致 ADC 数据的振幅随时间推移而显著波动、并通过 HSDC Pro 进行观察?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)您是否提供斜坡输入以验证接口?

    2) 2)您可以启用展开波形并看到1MHz 的信号吗? 此外、请将 GUI 中的输入设置为1MHz