请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC11001B 您好!
我的客户正在寻找一款能够满足 SMU (源测量单元)应用以下条件的精密 DAC。
-分辨率:24位
-采样率: 1Msps 或更高
- I/F : SPI 或 I2C
-附加选项: R2R 体系结构,输出+/-两者都支持
您可以推荐最符合条件的最佳产品吗?
谢谢你。
JH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
目前、DAC11001B 是业内最佳 DAC、具备20位、1MSPS 分辨率、适用于 SMU 应用。
话虽如此,我们确实有新的器件,这是一种适用于 SMU 应用的参数测量单元(高度集成的器件,具有力和测量功能)
您能通过电子邮件与我联系吗?
此致、
AK