This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:接地问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1327771/adc12dj5200rf-grounding-issue

器件型号:ADC12DJ5200RF

您好、TI 团队、

 我们与 ADC12DJ5200RF 第一个例子。 其中、我们使用通用模拟和数字 GND、并使用 RC 滤波器隔离机箱接地。  根据我们的要求、我们需要具有单独的机箱 GND。

我们将在3U VPX LRU 中使用此板。 其中 ADC 输入通过将 BNC 连接器作为面板安装件从外部获取、并通过 BNC 到 SMA 电缆从 LRU 前面板连接到电路板。

由于这种连接、电路板 GND (DGND 和 AGND) 短接时间 机箱接地

您能否提供建议、如何在从 SMA 到 ADC 输入的设计中使用 GND 隔离器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、您好、

    是的、将输入 SMA 悬空、使其与机箱接地隔离。 这意味着 SMA 有自己到机箱的接地回路。

    如果可能、通过原理图发送。

    最高频率的模拟输入 BW 是多少?

    此致、

    Rob