请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC12DJ5200RF 您好、TI 团队、
我们与 ADC12DJ5200RF 第一个例子。 其中、我们使用通用模拟和数字 GND、并使用 RC 滤波器隔离机箱接地。 根据我们的要求、我们需要具有单独的机箱 GND。
我们将在3U VPX LRU 中使用此板。 其中 ADC 输入通过将 BNC 连接器作为面板安装件从外部获取、并通过 BNC 到 SMA 电缆从 LRU 前面板连接到电路板。
由于这种连接、电路板 GND (DGND 和 AGND) 短接时间 机箱接地 。
您能否提供建议、如何在从 SMA 到 ADC 输入的设计中使用 GND 隔离器。