This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J20:ADS54J20 EVM 差分输入(最安全的变化方式)

Guru**** 2774615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1327812/ads54j20-ads54j20-evm-differential-input-the-safest-way-to-change

器件型号:ADS54J20

尊敬的 TI 支持:

我要将 ADS54J20 EVM 板的通道 A 单端输入更 改为差动输入。

什么是最安全的改变方式,谢谢。

此致、

霍伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hoy:

    请按照以下屏幕快照中列出的安装和卸下相应组件的说明进行操作。

    另外、在下图中、您还可以看到标有红色 X 的项目显示了需要卸载的器件、以及需要安装带蓝色框的器件。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Geoff:

    感谢您的快速回复。 今天我将与我们的 EE 团队讨论。 

    此致、
    霍伊