This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:ADS131E08读数中的偏移

Guru**** 2825875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1325736/ads131e08-offset-in-my-ads131e08-readings

器件型号:ADS131E08

我将尝试通过带分流器和二阶低通差分巴特沃斯型电流截断器测量10Arms。

我`s 了、当我尝试使用两个具有 GND 基准的示波器 Δ Σ 探头来测量输入时、偏移会消失。 但是、当我仅使用一个探针进行测量时、我会在我的仿真中得到一个直流分量。

我使用10Vrms 电压变压器也进行了相同的操作、没有任何问题。

您是否认为滤波器和 ADC 输入之间需要负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto、

    我因答复延迟而道歉,但出于某些原因,我未能收到这一职位的通知。

    您能否上传原理图、还能告诉我探头触及的测量位置、您得到的直流分量水平是多少?

    此致、

    戴尔