This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112C04:ADS112C04是否可用于双通道 RTD 应用?

Guru**** 2783975 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS112C04, ADS1147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1327605/ads112c04-could-ads112c04-be-used-in-two-channel-rtds-applications

器件型号:ADS112C04
主题中讨论的其他器件: ADS1147

大家好、

我们有一个有关 ADS112C04的问题:

ADS112C04是否可用于双通道 RTD?

在数据表中、典型应用仅适用于单通道 RTD。

如果我们要使用1个芯片来测试2通道 RTD、则采样率不得高于20SPS (意味着我们将在50ms 内测试2个通道数据)。

我们的想法是使用 AIN0和 AIN1测试1通道 RTD、并使用 AIN2和 AIN3测试另一个通道 RTD、这两个通道 RTD 共用一个 Rref、 但采样时间不同。

 它可在 ADS1147中使用、请帮助确认它是否也可在 ASD112C04中使用。 与 RTD 和引脚的外部连接如下:

此致、

马特.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt。

    是的、可以对单芯片实现两个单独的 RTD、但只能使用2线 RTD 配置、而不能使用3线 RTD 配置、如第一个图像所示。  

    有关如何实现此控制的示例、请 参阅应用手册《RTD 测量基本指南》(修订版 A)(ti.com):) 

    由于 IDAC 电流将从 AIN0引脚流出、因此、由于输入滤波电阻器上的压降、将无法实现输入滤波器。  

    另外、在设计这样的电路时、必须考虑特殊注意事项、确保不违反 IDAC 的顺从电压。

    此致、

    天使