尊敬的技术支持团队:
我想使用 用于 PT100的3线 RTD 测量2个温度范围。
①0℃~150℃⇒100Ω~157.33Ω
②0~400℃⇒100~247.09Ω(从①157.33Ω 扩展到247.09Ω)
第1季度
是否需要根据电阻变化范围更改设置(增益等)?
我想①可防止由于测量范围从② μ V 增加到 μ V 而导致精度下降的设置。
第2季度
如果测量电阻范围从100至157.33Ω 扩展至100至247.09Ω、是否需要更改输入电路常数等?
我想①可防止由于测量范围从② μ V 增加到 μ V 而导致精度下降的设置。
从 EVM 复制了我的3线 RTD 硬件配置。

■以下是我的理解。
ADS1x4S08评估模块(SBAU272A)第21页显示以下公式。
RRTD =(2 ×R68 ×ResultCODES / PGA)/(2^24–1)
RREF=R68=PGA 1kΩ、PGA=4、代码=fullscale=7FFFFF (十六进制)
则 RRTD 的最大测量范围为250Ω。
它可涵盖① Ω 和② Ω 的范围、且似乎是测量① Ω 和② Ω 范围的最佳配置。
但是、如果您对每个①和②都采用了最佳配置、请告知我。
| R68 | 1000 | Ω |
| RESULTCODES | 8388607 (DEC) | 7FFFFF (十六进制) |
| PGA | 4 | |
| RRTD | 250 | Ω |
此致、
TTD