This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8513:ADS8513 QSPI 协议

Guru**** 2382620 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8513
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1327728/ads8513-ads8513-qspi-protocol

器件型号:ADS8513

数据表中显示 "图50显示了 ADS8513与任一配备 QSPI 的微控制器之间的简单接口"。 我是否可以使用 SPI 而不是 QSPI?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的微控制器中没有 QSPI 协议。(stm32f411)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-请参考第27页的"SPI 接口"部分。 您可以修改图50和51中建议的接口配置之一以支持 SPI。

    此致、

    瑞安