This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102-SEP:与 ADC128S102QML-SP 的比较

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102QML-SP, ADC128S102-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1327943/adc128s102-sep-comparison-with-adc128s102qml-sp

器件型号:ADC128S102-SEP
主题中讨论的其他器件:ADC128S102QML-SP

您好!

我想知道该组件是与 ADC128S102QML-SP 相同的芯片、但具有不同的封装和筛选功能、还是不同的芯片。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guido:

    这两个部分经过不同的流程。 ADC128S102-SEP 和 ADC128S102QML-SP 具有相似的电气性能、但要在芯片级别完成不同的流程、以确保  ADC128S102QML-SP (不仅仅是封装)更具抗辐射能力。 让我们看一下 该 E2E 主题 、了解一点背景信息。虽然该主题是消费者级器件和航天级器件之间的比较、但在比较 SP 和 SEP 器件时仍有一些信息。 因此、虽然它们的电气性能应该相似、但我们无法保证在特定辐射环境下也能保持相同的性能。 请告诉我、这是否有帮助!

    此致!
    乔尔