This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:ADS1120用在我们的电路之一中以10V 的激励电压读取-10V 至25mV

Guru**** 2477295 points
Other Parts Discussed in Thread: INA823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1325919/ads1120-ads1120-is-used-in-one-of-our-circuit-to-read--10v-to-25mv-with-excitation-voltage-of-10v

器件型号:ADS1120
主题中讨论的其他器件:INA823

以下电路用于从激励电压为10V 的传感器读取 mV 输入电压。 该电路是否符合我们的预期、需要一些技术审查。

请回顾并告诉我您的建议。\

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balakrishna de:

    您能发送一个更高分辨率的图像吗、您包含的图像很模糊、因此很难阅读。

    请在您回复后再次检查您的图像/帖子是否可读。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、此处附有分辨率良好的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balakrishna de:

    感谢您提供良好的分辨率图像、将在明天进行深入了解并提供意见。

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于延误、我们深表歉意、并将在一周结束前进行审查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balakrishna de:

    我认为、您查看 《电桥测量基本指南》会非常有帮助。  本文档将解释进行这些类型的测量时会遇到的许多问题。  例如、通过使测量成比例来限制激励漂移的重要性、其中电桥和 ADC 基准的激励是相同的。  您的原理图可能存在以下一些问题:

    • 如果电桥激励为10V、则共模电压为5V、但 INA823由3.3V 电源供电。
    • INA 输出相对于接地、但输入是+/-、因此您无法测量负向信号、因为输出可能达到的最低值是0V。
    • 您所使用的修整电位计通常具有相当大的漂移、这将影响测量的准确性。
    • 在电源中使用铁氧体可能会出现问题、因为由于开关瞬变、ADC 可能需要快速和大电流需求、并且铁氧体可能会限制所需的电流。
    • 模拟接地和数字接地之间的铁氧体确实是一个问题。  使用0欧姆电阻器替换铁氧体、因为对于单极电源、AVSS 和 DGND 之间的电位应相同。
    • DRDY 通过 R270对地短路。  DRDY 是一个推挽式始终有效的输出引脚、短路会导致问题。 拆下 R270。

    这些是一些主要问题。  查看我之前提到的指南应该有助于回答一些设计问题。

    此致、

    鲍勃 B