This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102:ADC128S102与 ADC128S102-SEP -最小采样率差异

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102-SEP, ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1327903/adc128s102-adc128s102-vs-adc128s102-sep---minimum-sampling-rate-difference

器件型号:ADC128S102

ADC128S102 -指定的 采样速率为500kSPS 至1Mbps、而 ADC128S102-SEP 指定的采样速率为50ksps 至1Mbps。 在50ksps 下使用 ADC128S102 IC 时、限制条件或规格差异是什么。

我们计划使用 ADC128S102进行原型设计验证、稍后将用 ADC128S102-SEP 代替。 除了-SEP 特性外、ADC128S102和 ADC128S102-SEP 还具有功能兼容性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailasam:

    感谢您的联系! 简而言之、对于原型设计、ADC128S102的电气性能应与 ADC128S102-SEP 相似。

    您在数据表中看到的差异来自测试条件。 在下面、您将看到 ADC128S102数据表中的数据是通过从8 MHz 到16 MHz 的 f_SCLK 收集的。 假设数据表交流电气特性下的16个 SCLK 周期的吞吐时间、这将产生500kSPS 至1MSPS 的 f_sample 范围。



    将其与下面的 ADC128S102-SEP 的测试条件进行比较、该测试条件在0.8 MHz 到16 MHz 之间采用 f_SCLK、产生的 f_sample 范围为50kSPS 至1MSPS、具有相同的16个 SCLK 周期的吞吐时间。  


    如您所见、f_sample 范围的差异来自数据表指定的不同 SCLK 范围。 两个器件均可在50kSPS 至1MSPS 的速率下运行。 然而、与 ADC128S102-SEP 相同、ADC128S102的性能在低于500kSPS 时不能得到保证。

    如果您有任何进一步的问题、敬请告知。

    此致!
    乔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Joel、

    感谢您的答复。

    在《ADC128S102数据表-交流电气规格》中、还提到了典型采样率为50kbps、最小值为500kbps。

    看起来《Sampling Rate》的规格并不明确。

    此外、我还不清楚、为什么以低采样率工作时会对性能产生影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailasam:

    我知道、当所引用的典型采样率为50ksps 且在500ksps 时"最小值"高出10倍时、它可能看起来有点不一致。 同样、这与测试程序相对应。 ADC128S102仅在 从8 MHz 到16 MHz 的时钟范围内进行了全面测试。 由于每个样本需要16个时钟周期才能输出、因此将产生500ksps 至1Msps 范围内的采样率。 如果将器件的时钟频率降至"典型" 0.8 MHz、则可实现50ksps 的采样率。

    我希望这有助于澄清一些信息。

    至于您担心在较低采样率下会影响性能、 如果您想确切弄清楚引发此问题的原因、请联系我。

    此致!
    乔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailasam:

    请查看 另一个 E2E 主题 、为您的问题提供更多上下文信息。 希望它对您有所帮助!

    此致!
    乔尔