This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS125H02EVM:由于 SPI 错误、无法识别器件。

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1325582/ads125h02evm-device-unrecognized-due-to-spi-error

器件型号:ADS125H02EVM

您好!  

我正在尝试使用 ADS125H0EVM 评估板。 我按照说明下载 GUI、然后将器件软件包下载到公共路径。  

驱动程序:

驱动程序路径:

C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DSEvalSW

器件封装路径:

C:\Users\admin\Documents\DSEvalSW

当我首先启动 GUI 并随后连接 EVM 板时、GUI 将无法识别该板。

当我首先连接主板并启动 GUI 软件时、我会收到消息"unable to identify device = an"、然后几秒钟后出现:"Hardware Connected。 就绪..."

寄存器不会显示。

在控制台部分有一条错误消息:  

我该怎么办?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rumeysa Dogan:

    您是否在电路板上应用了+/-15V 电源? 如果未找到、请参阅用户指南以了解更多信息

    此外、正如您发现的、在启动 GUI 之前、必须将 EVM 插入到计算机中。 相反过程不起作用。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:  

    感谢您的答复。 我对电路板施加了+/-15V 电源、但遗憾的是、GUI 中未显示寄存器。 存在相同的 SPI 错误。 当我按下 S2按钮时、出现 WREG 错误。 我不知道是什么原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rumeysa Dogan:

    您能否发送一幅高分辨率图像、说明您的电路板设置以及电源配置情况?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GND 连接到 J4块的中间、+15V 连接到 左侧、-15连接到 右侧。 S1位于左侧位置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rumeysa Dogan:

    看起来您对电路板进行了几次修改、因此可能必须进行回溯性修改、以查看是否其中任何一项导致了错误

    您是否已确保在 ADC 上获得正确的电压? 您应该能够测量下面圈出的节点处的电压、并得到 AVDD = 5V、DVDD = 3.3V、HVDD = 15V、HVSS =-15V (均相对于 GND)

    如果您在这些引脚上看到所有正确的电压、那么我会看看您是否在 DRDY 引脚上获得脉冲。 START 引脚被拉为高电平、因此如果正确供电、ADC 应该进行转换。 您可以使用逻辑分析仪或示波器来查看 DRDY 引脚、以查看其是否以默认数据速率的倒数(20sps 或~50ms)进行脉冲。 下面是电路板加电后的外观示例(忽略其他通道)。 如果您没有看到此行为、则 ADC 可能保持在复位状态。 您是否修改了 EVM 上的上拉电阻器(R35至 R38)?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在检查 DRDY 引脚时、我意识到 连接处理器侧和 ADC 侧的接头未连接。 感谢你的帮助。 现在、我将在 GUI 中正确读取寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rumeysa Dogan:

    感谢您的更新。 问题解决后、此主题将关闭。

    Br、

    戴尔