This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J58EVM:如何在使用 HSDC 软件时设置捕获标志和捕获完成位?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF1208, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1316702/tsw14j58evm-how-to-set-the-capture-flag-and-the-capture-done-bit-when-use-the-hsdc-software

器件型号:TSW14J58EVM
主题中讨论的其他器件:TRF1208AFE7950

如上图所示、 在进行单频 FFT 测试时、出现了错误。 我不知道如何设置捕获标志和捕获完成位。 下面显示了我的捕获选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    当参考时钟不适用于 FPGA 时、通常会发生这种情况。

    您能否确认您使用的 ADC EVM 以及 JESD 模式? 这将使我们的专家能够在这方面提供帮助。

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、蔡斯

    我使用的是 TRF1208 AFE7950 EVM 和 DC182 REV-A9 TSW14J58 EVM。

    感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    此问题是否已解决、或者您是否仍在寻求支持?

    谢谢。

    赫鲁迪