This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我需要将传入的 VGA 信号转换为 USB、以太网或 PCI Express

Guru**** 2477065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1328548/i-need-to-convert-incoming-vga-signal-to-usb-ethernet-or-pci-express

我需要将传入的 VGA 信号转换为 USB、以太网或 PCI Express

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们还没有能够将  VGA 信号转换为 USB、以太网或 PCI Express 的解决方案。

    谢谢

    大卫