This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5614:下一代 TLV5614

Guru**** 2810125 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC63004, TLV5614, DAC63204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1328699/tlv5614-next-gen-of-tlv5614

器件型号:TLV5614
主题中讨论的其他器件: DAC63204、DAC63004

大家好、

如果我们有基于 TLV5614的新一代产品更新、因为客户计划评估 KTA5614的替代产品。 我们是否有在保持低功耗的同时具有更小封装、更高性能/更高成本性能的产品?

Br

艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    此处我们有许多可能感兴趣的替代产品:DAC63004 -市场上功耗最低的4通道 DAC。  DAC63204与之类似、但针对低成本进行了优化。  我们还有一些很好的8位和10位变体。   

    谢谢。

    保罗