This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD28:AFE5828模拟 VCNTL

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1328280/afe58jd28-afe5828-analog-vcntl

器件型号:AFE58JD28
主题中讨论的其他器件:OPA2209

我尝试在 CVNTLP、VCNTLM 中将电路配置为-0.4V 至+0.4V 的范围。
但是、电路无法正常工作。
即使 DAC 输出值被改变、U18的输出也不改变。
U18有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R51和 R41电阻器的阻值是多少?

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它现在为空载、电阻值为348欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为电路中存在误差。
    U18 (OPA2209)的3/5引脚应连接至 GND。 输出的引脚1、4似乎应连接到引脚2/6。
    是这样吗? 在两者之间、连接至22pF。