This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588H:适用于三相仪表与放大器;多项式仪表

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8588H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1329401/ads8588h-for-3-phase-meter-poly-meter

器件型号:ADS8588H

您好,先生

我想设计一个 三相电表和聚合物电表、

我 为三相监视器选择了 ADS8588H -->您是否有调查的源代码?

另一个项目是 poly meter-->你有什么建议吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    很遗憾、我们没有针对此 ADC 的示例代码、但是如果您对此有任何疑问、敬请告知。

    我们 没有针对 ADS8588的计量参考设计、但我们有更多的基于 ADS131M08 ADC 的多相计量参考设计、其中之一如下所示。     如果 在设计中选择了 ADS131M0x 和 TI 的 ArmRegisteredCortexRegistered微处理器,则还可以使用用于能量测量的 ADC 计量库软件包。

    具有独立 ADC 的三相电流互感器电表参考设计

    此致、

    戴尔