This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8684:DVDD 电流消耗

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8684

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1329374/ads8684-dvdd-current-consumption

器件型号:ADS8684

您好!

我的客户想知道 ADS8684 DVDD 电流处于17MHz SCLK (最大 SCLK 频率)条件下的情况。
以下是数据表中的数据。 此测量使用了哪个 SCLK 频率?
即"output=0000h"。 这是否意味着转换数据始终是0000h?
转换后的值差异对 DVDD 电流是否有太大影响?

此致、
奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Obata-San、

    对于动态 DVDD 噪声测量、输出代码固定为0000h、可通过向 ADC 提供0V 差分输入(即输入对 GND 短路)来完成。 随着输出代码增加到包含更多1b 的值、DVDD 电流将略有增加。 此测量极有可能是在最大 SCLK 条件下进行的、因为电气特性条件将数据速率指定为500kSPS (500kSPS = 16 MHz 时为32位、但时序延迟需要更快的速率)。

    此致、

    瑞安