This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332:如何更改芯片的开关频率以更改 PRF

Guru**** 2476105 points
Other Parts Discussed in Thread: TX7332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1329406/tx7332-how-do-you-change-the-switching-frequency-of-the-chip-to-change-the-prf

器件型号:TX7332

尊敬的:

我目前使用 TX7332的片上波束形成模式进行实验。 目前、通过控制 TR_EN 和 TR_BF_SYNC 引脚的脉冲、可以捕获一次开关关闭信号。
但我想将开关控制在固定频率下打开和关闭。 我使用动态功耗模式。 是否需要将 TR_EN 引脚的脉冲和 TR_BF_SYNC 引脚的脉冲设置为具有相同开关频率的周期性信号?


期待您的回复!

此致

凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailyn:

    在片上波束形成中、TR_BF_SYNC 信号是主信号、之后 T/R 开关会根据编程的"关闭延迟"关闭。 然后、该器件会发送模式、之后、T/R 开关会根据器件中编程的"导通延迟"打开。 片上模式下的 TR_EN 信号与 T/R 开关的切换无关。 它用于为器件内部的 LDO 和时钟缓冲器供电。 总之、TR_EN 和 TR_BF_SYNC 信号会根据所需的 PRT 进行切换、并且器件会打开/关闭 T/R 开关、并动态传输输出模式。

    谢谢。此

    致、 萨维扬