This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3541EVM:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2846990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1328354/adc3541evm-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:ADC3541EVM

您好

请提供此产品的 CE/EU 符合性声明。  T 上似乎没有 CE/EU 符合性声明。 I 网站。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我将开始查找 DOC。  请给我几天时间。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoff 您好、

    好的、谢谢、我期待在本周内收到您的回复。 提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    DOC 处于队列中、可被推送至网络。  它应该在上午进行、然后我将再次检查以确保正确。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好!

    没有必要检查,它在那里,我现在找到它。 非常感谢您的支持、非常感谢。