This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32J25EVM:使用 ADC32J25EVM 和 TSW14J50EVM 采集数据

Guru**** 2767885 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32J25EVM, TSW14J50EVM, DAC38RF82EVM, LMK04828, DAC38RF82, TSW14J59EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1314296/adc32j25evm-using-adc32j25evm-and-tsw14j50evm-acquire-data

器件型号:ADC32J25EVM
主题中讨论的其他器件: TSW14J50EVMDAC38RF82EVMLMK04828DAC38RF82TSW14J59EVM

尊敬的:

一位客户使用 ADC32J25EVM 和 TSW14J50EVM 采集数据,他  在 ADC32J25EVM 和 TSW14J50EVM 期间按照指南中的步骤操作,但报告了超时错误,能否提供详细的设置过程? 以便我们可以参考它?

他还   为发送器使用了 DAC38RF82EVM 和 TSW14J10EVM KC705、以完成与 ADC32J25EVM 和 TSW14J50EVM 的完整闭环测试。 应如何设置发送器?

此致

凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailyn:

    我正在使用 ADC32J25EVM 和 TSW14J50EVM 重新创建设置、有了设置后将立即与您联系。 谢谢!

    谢谢、
    Fadi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailyn:

    我能够按照用户指南的说明启动 ADC 并使用 TSW14J50EVM 运行。 您能帮助我了解到达"超时错误"的步骤吗?

    此外、对于 DAC38RF82EVM、客户是否计划使用 TI IP? 否则、我建议联系 FPGA 供应商、获得有关传输 IP 的支持。  

    谢谢!

    谢谢、

    Fadi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Fadi,ć

    非常感谢您的答复。

    以下是客户的步骤:

    1.将   DAC38RF82EVM 与 TSW14J10EVM、KC705连接

    用于 KC705和  DAC38RF82EVM 的2.5V 电源、并将 DAC38RF82EVM 和 TSW14J10EVM 连接到 PC。

    3.通过将500MHz 晶体连接到  DAC38RF82EVMt 的 J4、J10处于开路状态。

    4.打开 DAC GUI、将快速入门设置为如下:

    点击"CONFIG DAC"。

    5.   LMK04828的时钟输出如下所示:

    6.打开 HSDC Pro、ini 文件选择的 DAC38RF82_LMF_442。sps 更改为 500m。生成的单音信号、设置如下:

    DAC GUI 点击 Reset DAC JESD Core & SYSREF 触发器

    使用 SMA 电缆连接 DAC38RF82EVM J6 和 ADC32J25EVM J3。

    9.连接的 ADC32J25EVM 和 TSW14J59EVM,电源和连接的 PC。

    10.打开 ADC GUI,点击 Low Level --> Load config,Selected ADC3XJXX_160MSPS_LMK_Setting.cfg to load,然后发现  TSW14J50EVM 的 D2和 D4为 flash status。

    11.打开 HSDC Pro,选定的 ADC32JXX_LMF_222.ini.to 负载并设置为低于配置值:

      

    单击" 捕获"、出现错误:

    已确认 D3熄灭、D4闪烁、

    这些都是 客户所做的、但最终未能正确捕获的流程。 在操作过程中、请寻求您的帮助以识别错误或缺失的步骤。

    此致

    凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailyn:

    对于  ADC32J25EVM、您能否确认正在使用哪个采集卡? 您刚才提到了 TSW14J59EVM 和 TSW14J50EVM、

    此外、对于 DAC38RF82EVM、客户是否计划使用 TI IP? 否则、我建议联系 FPGA 供应商、获得有关传输 IP 的支持。  

    谢谢!

    谢谢、
    Fadi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Fadi,

    非常感谢您的答复。

    客户是否计划使用 TI IP?

    是的、他想使用 TI IP。

    您刚才提到了 TSW14J59EVM 和 TSW14J50EVM 。

    抱歉、他使用的是  TSW14J50EVM。

    此致

    凯林