This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M06:采样同步问题

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1327922/ads131m06-sampling-synchronization-question

器件型号:ADS131M06

嗨、团队,

我 计划  向我的客户推荐 ADS131M06,您能帮我检查这些问题吗?

1.建议在新设计中使用 ADS131M06的当前生命周期吗?

2.如果要用3个 ADS131M06芯片实现多通道采样、如何实现3x6 = 18通道的采样同步? 为了实现采样同步、是否所有 ADC 都必须基于相同的时钟源? 从 SYNC/RESET 更改为1到 ADC 开始采样需要多长时间?

3.数据表中的失调误差参数仅提供了两个典型值。 ±240是否对应于连续转换模式? 失调电压误差的最大值是多少? 如果更改增益设置、失调电压误差也会发生变化吗?

4.我们的应用场景是输入5mA–300A 的电流信号。 ADS131M06是否可以在不使用外部放大电路的情况下通过调节内部 PGA 来完成数据采集?  

谢谢

利利连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lillian:

    感谢您推广 PADC、请查看以下答案:

    1.是的、ADS131M0x 是一种非常流行的 ADC、绝对可以用于新设计。

    /SYNC/RESET 引脚可用于同步多个 ADS13106 ADC 之间的转换、以及保持与外部事件的同步。 是的、应使用相同的时钟源、此外、客户还应更加注意其 PCB 布局、以最大程度地减小对这些 ADC 的时钟信号的任何影响。 ADC 同步后、内部数字滤波器需要时间才能稳定、请参阅数据表的表8-3中的稳定时间与 OSR 间的关系。

    3.是的。 此外、+/-32uV 是全局斩波模式下的典型失调电压。 最大规格未表征、但平均值+ 6西格玛数可用作最大值的概念、以便进行评估。 失调电压(以输入为基准)随增益发生一些变化、请参阅数据表中的图6-7:

       

    4.您没有提到分流电阻器值、但通常答案是肯定的、只要客户可以根据 ADS131M06 ADC 的增益范围选择合适的分流电阻器值。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    感谢您的详细答复。

    下面还有一些问题、请帮助:

    1.  

    我意识到、时钟信号对于多个 ADS131M06之间的同步非常重要。

     

    由于数据表中的图9-4显示的是多器件配置、我想对于如何验证 TI 的多个 ADS131M06的时钟、有一些推荐的解决方案。

    您能否分享更多有关时钟源解决方案的信息? 以下应用是否需要时钟缓冲器?

    2.  

    我还有两个有关 ADS131M06方框图的问题:

    为什么不在 ADC 前面设置增益?

    通道0/5和通道1-4之间是否有任何差异? (根据上图、通道1-4属于同一组)

    谢谢 Lillian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lillian:

    客户可从其 MCU/FPGA 提供主时钟或为所有 ADC 提供独立振荡器(例如、  已在 ADS131M08EVM 上使用和验证的 SIT8924BA-22-33E-8.192000G)。 时钟驱动器将有助于驱动更多的 ADC。 如果驱动器非常弱、与驱动器强时相比、CLKIN 引脚更容易受到任何干扰。

    所有通道都可以在 GAIN1和 GAIN2寄存器中设置增益。 这是一个电容增益级。 这只是一个方框图、这些通道在增益级方面没有区别。

    此致、

    戴尔