This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 申请推荐:用于 ZCU106 EVM 集成的 FMC 卡

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW40RF80EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1328655/request-for-recommendation-fmc-card-for-zcu106-evm-integration

主题中讨论的其他器件:TSW40RF80EVM

大家好、

我联系了有关 ZCU106 EVM 载板集成的事宜。 我需要一张符合特定标准的 FMC 卡。 以下是所需的规格:

-一个 ADC 和 DAC (单通道)
- ADC 采样率: 150MHz 最小值
- DAC 采样率: 300MHz 最小值
-如果范围: 5MHz 到150MHz
- SFDR:超过70dB
-使用通用时钟实现 ADC 和 DAC 同步

鉴于这些要求,我恳请您推荐一款符合规定规格的 FMC 卡。 非常感谢您在这方面的专业知识和指导。

非常感谢您的帮助。

此致、
韦特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vetri:

    最接近这一点的将是 TSW40RF80EVM。 我们将不会有一个具有较低采样率器件的参考设计。  

    蔡斯