This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7250:无 VREF 的运行

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1330219/ads7250-operation-without-vref

器件型号:ADS7250

您好、团队成员:

数据表显示 ADS7250 需要2.5V 的外部 VREF。

在没有外部 VREF 的情况下、是否有任何方法可以使用该器件?
我不需要很大的差动输入、单端输入可以满足我的要求。

许多单端输入 ADC 可将 AVDD 用作 VREF、因此无需外部 VREF。

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuwahara-San,

    ADS7250没有内部基准、因此您需要外部源。  为了获得最佳性能、还需要使用外部2.5V 基准、不过、您可以将 AVdd 除以2、并将该基准应用于 REFINx 和 AINMx 引脚。  AINPx 随后可以是单端0-5V 信号。