This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:ADS1263采样2模拟源和转换范围改进等

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L14, ADS1263, ADS127L11, ADS127L18

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1327370/ads1263-ads1263-sampling-2-analog-sources-and-convert-range-improvement-etc

器件型号:ADS1263
主题中讨论的其他器件: ADS127L11ADS127L18、ADS127L14

您好、先生们、

   在第一次使用 ADS1263时、我有一个问题。 也许部分问题看起来很愚蠢,但我最初是一个计算机坐标学家,在电子领域有一些老的背景。
   我的第一个问题:
   1) ADS1263有多个经转换的输入。 当然、我们想知道我们是否可以对 ADS1263中的 ADC1的两个差分通道同时进行采样、从而同时切换这些通道的输入。 问题在于、我们需要两个通道之间的传输速率均为10k SPS、因此我们需要以每秒20K 的速率切换信道。 好的、在 ADS1263基准中。 我看到 ADC 设置时间为52us。 由于设置时间不可避免、因此它会将开关速率限制在5K/s 以下。
    我的计算中是否对?

   2) 2)我也仔细查看了 ADS1263文档、发现实际的无噪声位数大约为10kSPS 时为21-22。 还不错,但是……
   问题是:您可以推荐 TI 产品系列的多款 ADC、精度为24-28位、速率为10kSPS、每千片价格不足15-20美元。 ADC 内部的低噪声前置放大器看起来正常、因为它可以将必要的位数限制在24以下。 我看到的一种情况是 ADS127L11、24位、在10kSPS 上具有22个无噪声位、对于我们的信号、它需要前置放大、这没问题。 但 TI 产品线可能还有其他可能。

   谢谢!
    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dmytro:

    主要应用工程师 Bryan 将于下周一回来、请允许他延迟回复。

    Br、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!
    您将有时间查看 TI 产品线。 :)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dmytro:

    感谢您的耐心等待。

    Br、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的主要应用程序引擎是否已返回?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dmytro Rahozin:

    谢谢提醒

    当然、我们不知道是否能够同时采样2个差分通道来转换 ADS1263中 ADC1的这些通道输入。 问题在于我们需要两个通道10k SPS,因此我们需要以每秒20K 的速率切换信道

    ADS1263内部有两个 ADC (ADC1和 ADC2)。 但是、ADC2最高只能采样800SPS、因此使用两种 ADC 时将无法满足时序要求。 如果您在通道之间使用了 ADC1和多路复用、则需要遵守数据表中的表9-13中指定的延迟时间。 例如、通道间多路复用时、最快采样速度为207us (@ 38.4ksps)、相当于4.8kHz。

    有关多路复用 Δ-Σ ADC 中转换延迟的更多信息、您可以查看此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/sbaa535/sbaa535.pdf?ts = 1709134616985

    Unknown 说:
    问题是:您能向 TI 产品线推荐几款 ADC 吗、精度为24-28位、速率为10kSPS、1千片价格低于15-20美元。

    正如您所指出的、当速率为10kSPS、大于20位时、ADS127L11可能是此处的最佳选择。 另一个选择是 ADS127L14或 ADS127L18、它们是 ADS127L11的同步采样版本、即同一封装中的多个 L11。 理论上、您可以通过对两个通道上的相同输入进行采样、然后对这两个通道的结果求平均值来降低噪声。 由于需要对两个输入进行采样、因此您可以使用 L14并将一个信号应用于通道1和2、将另一个信号应用于通道3和4。 这将是高速、高分辨率采样应用的

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你,原谅我的不礼貌的提醒。
    我将再次检查 ADSADS127L11 -我已经阅读了 ADS1271L11手册、但我不确定这是否是一个好选择。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dmytro Rahozin:

    很高兴我们能确认、这是适合您的应用的器件。

    另外、我应该提到的是、L14和 L18 (4通道和8通道同时采样版本)尚未发布、但应在下周左右上线。 如果您想了解一下、评估模块已经包含在其中: https://www.ti.com/tool/ADS127L18EVM-PDK

    -Bryan