This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332:TR 开关控制

Guru**** 2475445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1329833/tx7332-tr-switch-control

器件型号:TX7332
我 已经对与图形和 T/R 开关打开/关闭延迟相关的所有寄存器进行编程。  
 对于每个 TR_BF_SYNC 脉冲、是否会在给定的延迟下打开和关闭 TR 开关? TR_EN 只需要根据芯片手册的要求给出200Hz 的信号给芯片上电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    T/R 开关关闭将由寄存器中编程的延迟确定。 T/R 开关导通延迟从 TR_BF_SYNC 边沿或图形结束进行计数、具体取决于 TR_SW_DEL_MODE 设置。 每个 TR_BF_SYNC 都会发生此情况。 可以以200Hz (最小频率)信号的形式给出 TR_EN。 如果可能、可以在每个 TR_BF_SYNC 之前给出。

    谢谢。此

    致、 萨维扬