This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC112:DDC112U 适合小信号测量

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ACF2101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1325105/ddc112-ddc112u-suitability-to-small-signal-measurement

器件型号:DDC112
主题中讨论的其他器件:ACF2101

尊敬的先生:

我不确定 DDC112U 能否支持以1pA 的精度测量-100nA 至100nA。 我在 Texas 客户支持部门问过这种疑问、案例号为 CS2211553。

客户支持部门的回复:对于此 IC 来说、精度太小了。 该器件无法支持-100nA 的读数、每 LSB 为1pA。  对于-100nA 测量、DDC112U 可以每 LSB 读取24.4pA。

根据我对 DDC112U 的理解、精度是0.383pA/LSB。  

说明:

ADC 分辨率:20位-> 2^20 = 10、48,576 ADC 计数。

范围4:200pC

色调:500us

负 FSR 为-0.4%=-0.8pC

测量总电流范围= 200.8pC (测量总电流时)为200.8pC/500us = 4,01,600pA 或401.600nA。

精密 PC/LSB = 200.8pC/1048576 = 0.0001915pC

精密 PA/LSB = 4、01,600pA/1048576 = 0.38299pA。

 

为了测量双极输入、只需在输入侧添加电流源电路。 这是由德克萨斯支持的链接 creation_a_ord_the_DDC112推荐的 Bipolar_Input_Range_

在这种双极配置中、我们只需移动测量标度。

无双极配置电路:

-满量程(pC)为-0.8

+满量程(Pc)为200

以电流-1600pA 至400000pA 或-1.6nA 至400nA 为单位

使用双极配置电路:

-满量程(pC)为-103.2

+满量程(PC)为97.6

以电流-206400pA 至195200pA 或-206.400nA 至195.200nA 为单位

因此、它能够测量-100nA 至100nA。

 

请查阅我的以上评论、并参阅随附的原理图和文档。

范围:200pC

范围:50pC

原理图:

并热切等待您的回复。

请检查并回复:此设计是否能够以1pA 的精度测量-100nA 至100nA。

还有一个问题、您能建议 ACF2101或 DDC112U 哪一个最适合我的应用吗?

 

谢谢。此致、

Gowtham R、

万能医疗技术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉迟到了回复。 我们将在星期一给您发送回复。

    此致、
    爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好、Gowtham、

    您的计算结果是正确的。 很高兴您再次与我们核对、因为 TI 有人给了您错误的答案。

    唯一需要注意的是、这些计算仅考虑 LSB 大小。 还必须考虑该器件的所有其他非理想因素。 从直流电角度来看、有些功能(如失调电压或增益)可以轻松移除/校准、但有些功能(如线性)可能会困难得多。 从这个意义上讲、请注意线性误差随读数的增加而增加、所以、您也许能够在低输入电流时满足1pA 的电流、但是对于大输入电流、您不能满足此要求。 最后、如果您的结果必须基于单次测量、则必须包含噪声。

    不管怎样、我相信您可能已经非常熟悉这些内容、如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。