This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5851EVM:HSDC Pro 可识别我的 TSW14j50EVM、但无法识别我的 AFE5851EVM

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD18EVM, AFE58JD16, AFE5851EVM, TSW14J50EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1323060/afe5851evm-hsdc-pro-recognizes-my-tsw14j50evm-but-not-my-afe5851evm

器件型号:AFE5851EVM
主题中讨论的其他器件: TSW14J50EVM、AFE58JD16、AFE58JD18EVM

您好!
我最近购买了 AFE5851EVM、以实现超声波评估系统。 这次购买后、用户指南显示该电路板必须连接到过时的 TSW1400、因此我检查了兼容性、并购买了 TSW14j50EVM 和 FMC-ADC 适配器。


所以我再次遵循了用户指南。 现在、当我启动 HSDC Pro (v6.0)时、TSX14j50EVM 电路板完全被软件识别。 问题是、之后必须选择关联的器件、AFE5851EVM 不会像用户指南中那样出现。

例如,当我决定选择 AFE58JD16,然后捕获:

我希望你能帮我!
--
Brieuc CLAQUIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brieuc:  

    遗憾的是、 即使与 FMC-ADC 适配器配合使用、TSW14J50EVM 也无法与 AFE5851EVM 配合使用。  

    如果您从 TI 渠道购买、请写信给 TI 客户支持(https://www.ti.com/info/customer-support.html)、继续并发起 TSW14J50EVM 和 FMC-ADC 适配器产品退货。  

    如果您已 通过其他来源购买 TSW14J50EVM 和 FMC-ADC 适配器、则需要配合它们才能退回这些板。  

    请发送电子邮件至" upport_us_afe_tx@list.ti.com "、我们将了解如何为您提供最佳支持。  

    谢谢。  

    卡尔蒂克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、您好、

    Brieuc 目前已离开。

    显然,我别无选择,只能将您送回 AFE5851EVM?

    由于我有 TSW14J50EVM、您能否确认我可以在 AFE5851EVM 上获取退款并改用 AFE58JD18EVM?

    谢谢。

    巴斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我将关闭此主题、因为我们是通过电子邮件交谈的。  

    此致、  

    卡尔蒂克