This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE539A4:ADC 满量程模拟输入

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE539A4EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1329696/afe539a4-adc-full-scale-analog-input

器件型号:AFE539A4

您好!

我正在使用 AFE539A4EVM 进行实验、希望获得有关正确配置以实现不同 ADC V_FS (满量程模拟输入)的确认、如表所示。

当为 Hi-Z 输入模式和4倍增益设置 V_FS =(VREF *增益)/6 如表中所示。 但是、对于有限阻抗输入模式和4倍增益、 V_FS =(VREF *增益) 它与该结果的1/2的表不同。

请确认设置寄存器的正确方法

  • 提供 Hi-Z 输入模式和4x 增益
    • DAC-A-VOUT-CMP-CONFIG = 0x1405
    • DAC-D-VOUT-CMP-CONFIG = 0x1405 (看起来该功能未使用) D 通道 需要设置为等于 A 通道 )
    • ADC 模式0x27[1]= 1
  • 支持 有限阻抗输入模式和4x 增益
    • DAC-A-VOUT-CMP-CONFIG = 0x1401
    • DAC-D-VOUT-CMP-CONFIG = 0x1401 (它似乎未使用 D 通道 需要设置为等于 A 通道 )
    • ADC 模式0x27[1]= 0

此致!

菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!  

    我认为这是数据表中的一个拼写错误。 我还一直看到、在有限阻抗模式下、所有增益选项的 VFS = VREF×增益、包括×3和×4。  

    您对  VOUT-CMP-CONFIG 寄存器中的两种不同输入模式的设置是正确的、但 SRAM 位置0x27中的 ADC 模式位应反转:

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Katlynne、这澄清了我的担忧。

    此致!
    哲学