This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:输出电流校准

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1328541/dac8775-output-current-calibration

器件型号:DAC8775

我们正在开发的新产品中使用 DAC8775。 对于该器件、我们有以下问题:

1.此设备的范围为0 ~20mA,在低端(0mA)是否有任何偏移?  如果它可能在那里有一些偏移(0mA)、是否可以对其进行校准?  

2.此设备的范围为0 ~20mA, 如果 我们需要在20mA 点进行校准,是否有足够的空间扩展一点超过20mA?

3.如果我们没有空间在项目2中通过20mA 稍微进行扩展、 我想我们可以使用此器件的0 ~24mA 范围。 通过这种方法、我们可以在20mA 进行校准。 问题是:我们可以在0mA 使用此范围进行校准( 0mA ~ 24mA )吗?

此~设计用于支持电流模式下的0 ~ 20mA 和4 20mA 应用以及电压模式下的+/-10V 应用、我们需要在 该范围内的两个点进行校准。  我们不确定能否在20mA 范围为0 ~的0mA 和20mA 处进行校准。 如果我们将此器件的0 ~ 24mA 范围用于我们的应用、我们应该可以在20mA 处进行校准、但不确定我们是否也可以在0mA 处进行校准。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.根据我使用 EVM 进行的实验室测试、该器件无法使用负失调电压来扩展至低于0 mA。

    2.设备也 不能通过增加通道的增益超过范围的最大值。 我认为失调电压和增益在内部计算适当的 DAC 代码、而不是实际修改 DAC 的输出。 这意味着代码本身被获得并在0xFFFF 达到其极限值。

    3.您应该能够使0 - 24 mA 适合具有一定超范围的0 - 20 mA 范围,但除非使用双极24 mA 范围,否则您将无法降低最小值。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢。
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果0mA 在有一些偏移、我仍然不明白如何让0mA 具有0 - 24mA 范围。 例如、如果我为0 ~ 20mA 应用设定0 -24mA 范围、当我为0mA 发送命令时、 我获得的实际输出电流为0.05mA、我如何将其调整为0mA?  我们不需要负输出电流、但我们需要为0mA 输出提供"真" 0mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于校准是纯数字的(在器件中、会调整所使用代码的值)、因此您可能无法校准到低于0x0000代码的值。 数据表第47页 DAC 校准部分的最后一段提到校准只对真实器件端点内部的端点起作用、并不包括近零代码或满量程代码。

    您可能不需要负输出电流、但通过使用双极范围、您可能能够通过牺牲某个分辨率来接近零。

    谢谢。
    卢卡斯