Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08
大家好、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08
大家好、
尊敬的 Lillian:
客户喜欢问这个问题很多、比如您可以在不造成损坏的情况下获得多接近危险点的距离。 我想在类似的 情况下思考这个问题,例如点燃一支蜡烛,并问我能否把手移到火焰的附近,以及我能否在没有燃烧的情况下把它留在那里多长时间。 显而易见的答案是说"不要把你的手放在火焰上,你就不会被烧掉"。 对于 IC、请勿超过绝对最大额定值、以免损坏器件。
但是、理想情况和实际系统之间存在差异。 通常会出现超过理想输入电压的瞬变。 您的问题的简短答案是、任何超出绝对最大额定值的情况都可能会损坏器件。 有些损害可能在很长一段时间内不会变得明显,有时会立即变得明显。
对于模拟输入、有两个额定值。 一个是额定电压、另一个是额定电流。 额定电压与电源有关、此额定值是电流开始通过 ESD 结构传导的点。 如果发生这种情况、那么为了防止发生灾难性损坏、您需要将电流限制为最大10mA。
在很多情况下、可以使用输入滤波器电阻来限制电流。 因此、滤波电阻器上的压降必须将电流限制到通过器件引脚的电流为10mA 或更低的点。
即使限制电流、也不意味着器件会正常工作、因为您会强制电流进入器件、使其超出器件设计的运行参数。 换句话说、器件内部有二极管、除了 ESD 保护之外、可能会导通、从而导致器件内出错。
此致、
鲍勃 B