This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J69:复位后可重现增益

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J69, ADS54J66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1320772/ads54j69-reproducible-gain-after-reset

器件型号:ADS54J69
主题中讨论的其他器件: ADS54J66

您好、TI 团队:

我们 在 加速器的温度控制光束位置测量系统中使用了许多 ADS54J69。

我们已经注意到、在复位(例如重启下电上电)后、增益有时与之前略有不同。 这会导致位置计算出现微小的突变。

我们的目标是 在复位后获得可重现的状态。 我们已经禁用了交错校正和直流偏移以便更加接近。

我的问题:

*启动/同步期间是否应用了一些精细增益校正,可能是由于  多个内部 ADC 的一些补偿?

*如果是这样,是否可以读出它,就像它可能的直流偏移或禁用?

感谢您提供有关可重现启动的提示、
乔纳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonas:

    很抱歉耽误你的时间、我要与设计团队一起研究。

    我明天会向你通报最新情况。

    THX:

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonas:

    我仍在内部处理此问题。

    我希望明天能有一个最新的消息。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rob
    感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonas:

    复位之间可以看到多大的增益变化?

    如果 IL 引擎已被禁用/旁路、则不应在复位时导致任何增益变化。

    请告知。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    谢谢您的建议。 目前、我们已经绕过 IL 引擎、但我将 仔细检查寄存器...   
    BTW、交错引擎并未记录在  ADS54J69数据表中。  我使用 ADS54J66产品说明书来实现此目的(IL 引擎页6100h 的寄存器18h)。

    我们位置计算的变化与大约0.1%的增益变化相匹配。   

    下周我将接触该硬件、并再次检查 IL 引擎。

    谢谢。
    乔纳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以访问  交错发动机的计算校正值? 它们可能映射到了 保留的寄存器?

    谢谢。