This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1018:使用电流互感器监控三相交流负载所需的合适 ADC

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E04, ADS131M06, ADS1118, ADS1018, ADS131M04, ADS131M03, MSPM0G1107, ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1325171/ads1018-suitable-adc-required-to-monitor-3-phase-ac-load-using-current-transformer

器件型号:ADS1018
主题中讨论的其他器件:ADS1118ADS131M04ADS131M03、ADS131E04、 MSPM0G1107ADS131M08、ADS131M06

您好!

我们需要为每个相位使用三个电流互感器(CT)来监测三相负载电流。 我们需要基于 SPI 通信的外部 ADC IC 来读取 CT 二次侧 RMS 电压。 微控制器将通过 SPI 协议与 ADC 通信以接收数据。

CT 二次侧(输出)最大电压为1Vrms、50Hz。 您可以参考随附的波形(Ch1:CT OUT)

请推荐合适的具有3或4通道的12位和16位 ADC。  

谢谢。此致、

纳温 K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen:

    ADS1018和 ADS1118是12位和16位 SPI 接口 ADC、但它们不适用于这些类型的应用。 分别在3.3kSPS 和860SPS 时、这些器件速度不够快并且不同步、因为输入是多路复用的、而不是同步采样、这一点对于三相负载电流监测等应用至关重要。  

    它们更适合热电偶和涉及慢速信号的热敏电阻测量等应用。  

    相反、 我建议查看 ADS131M03 (3通道)、ADS131M04 (4通道)或 ADS131E04 (这些器件还可提供多达8个通道版本)等器件。  

    这些器件提供更高的数据速率、同步 采样、具有 SPI 接口 、适用于这些类型的应用。  

    此致、

    天使  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Angel,

    感谢您的建议。

    1.在某些应用中,中性将可用。 我们可以 只测量相间电压或仅测量相间中性点电压、也可以同时测量两者、对吗?  因此、 对于该电路以及  ADS131E04、中性点并不是强制性的、对吧?

    2.  ADS131M03/ADS131M04不需要用于 AVSS 的 Hope -VE 电源?

    3.我们将在两个不同的器件中使用 CC3220MODSF12MOBR 和 PIC24FJ256GL406。 那么、我们如何将时钟从 MCU 提供到 ADS131M03/4 CLKIN 引脚? 请咨询,我们可以在 PICPIC24FJ256GL406上使用 CLKO 吗? 我们在 CC3220上找不到 CLKO、因此请告知我们如何提供 CLK。

    4.根据样本电路,对于 ADS131E04,希望-ve 电源不是必需的? 但为什么应用电路中使用-ve 电源? 使用-ve 电源有什么好处?

    5. 6或8通道可用于  ADS131M 系列? 因为 ADS131E04电路看起来像密集的引脚/组件更多。

    6.我们需要测量线路电压、但不想直接将线路连接到我们的器件。 我们如何通过一定程度的隔离来测量线电压? 我们是否可以使用器件外部的电压降压变压器(PT)并将次级 PT 连接到  ADS131M04或 ADS131E04 输入? 请推荐更好的方法。  

    7. SPI 将提供 RMS 电压和电流、还是仅提供 ADC 引脚峰值电压? 我们能否 准确计算功率因数和有功/无功/视在功率?

    谢谢。此致、

    纳温 K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen:

    我与 Angel 同在一个团队中为 ADS131M0x 和 ADS131E0x ADC 提供支持。 让我跳转并回答您的问题:

    1.您的理解是正确的。 您可以查看 ADS131M08 数据表和以下参考设计中的图9-3、以更好地理解该图:

      使用独立 ADC 且具有成本效益的三相 CT 电量计参考设计

    ADS131M0x ADC 没有 AVSS 引脚、由于内部的负电荷泵原因、这些 ADC 可以支持使用单极电源的双极模拟输入。 如果您有相应需求、ADS131E0x ADC 上的 AVSS 可提供双极电源选项来支持真正的双极模拟输入。  ADS131E0x 也可通过为 AVDD 提供单极电源并将 AVSS 短接至 DGND 来支持单极电源。

    3.可使用外部振荡器或微控制器的时钟、上面链接中的参考设计显示了使用 TI MSPM0G1107微控制器的 CLKOUT 作为 ADS131M08 ADC 主时钟的示例电路、请参阅参考设计第一页上的电路。

    4.如上所述、您不必在 ADS131E0x 上使用双极电源。 实际上、我建议您在应用中使用 ADS131M0x ADC。

    5.是、请参阅 ADS131M08 和 ADS131M06的数据表

    6.可以使用大值电阻分压器进行相电压测量,还可以根据需要使用 CT (电流互感器)进行相电流和中性电流测量。 请参阅  ADS131M08 数据表中的图9-3以及参考设计中的详细信息。

    7. ADC 仅根据施加在模拟输入端的电压输出转换码。 如果您使用 TI 的任何 Cortex 微控制器(例如 MSPM0G 系列)、TI 可以提供 可用于计算以下参数的计量能源库:   

      有功和无功电能和功率、均方根(RMS)电流(均方根和中性 线)和电压、功率因数、线路频率计算、线路电压、V/I 相位角等。

    Br、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    感谢您提供的信息。

    1.   ADS131M0x 或 ADS131E0x ADC 专门用于 CT/RMS 电压测量 、或者我们也可以连接直流电压型传感器或诸如单端型温度传感器等4种-20 mA 传感器?

    2.内部决定 采用能量计 IC 来测量 所有可能的谐波,就像能量计一样。 因此、请 推荐 适用于3相均方根电压、电流、功率、能量、频率和谐波等的能量计 IC。

    3.此外、对于任何基于直流电压/电流的模拟传感器接口、例如4 -20mA 温度传感器或0 V 直流模拟电压测量、具有额外模拟输入的能量计 IC、或者我们需要使用另一个 ADC IC? 如果能量计 IC 没有额外的 ADC 引脚、并且我们需要使用另一个 ADC IC、那么我们需要使用 ADS131M0x 或 ADS131E0x 、或者我们将提供任何其他具有成本效益的 ADC IC。

    谢谢。此致、

    纳温 K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen:

    我们昨天有一个假期。 我将详细介绍、并尽快答复您。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen:

    请在下面查看我的答案:

    1.只要输入信号满足 ADC 的要求(例如、当增益小于8时、AGND-1.3V~AVDD 绝对输入电压范围)、这些 ADC 就可以对任何模拟信号进行采样。 ADS131M0x 可以直接在 AINxP 引脚上接受双极输入单端信号(低于 AGND、0V)、而负输入引脚 AINxN 可以短接到 AGND。 ADS131E0X 也可以接受单端输入信号、但 ADC 输入应配置为伪差分输入以实现 单极 AVDD、 或者、 当 AVDD/AVSS 是双极电源时、单端输入可以连接到 AINxP、并且负输入引脚 AINxN 直接短接到 AGND、因此这些 ADC 无法通过4 -20mA 电流环路对来自温度传感器的直流电压或信号进行采样。

    2.这两种 ADC 通常用于电子计量应用。 TI.com 上有许多基于这些 ADC 的参考设计、以下是其中之一。

       具有成本效益的三相 CT 电量计参考 使用独立 ADC 进行设计

       ADC 能源度量库 可用于获取您提到的这些参数,此库是基于 TI ADS131M0x ADC 和 TI ArmRegisteredCortexRegisteredMCU 开发的。

    3、这些 ADC 有不同版本可支持多种输入通道、比如 ADS131M08有8个模拟输入通道、ADS131M06有6个输入通道、还有 ADS131M04/M03/M02 ADC、可以根据设计需求进行选择。  

    我强烈建议您首先查看这些 ADC 的数据表。

    Br、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    感谢您提供的信息。

    1.是的,当然可以。 建议的 ADC 可用于能量计应用。

    2.要了解一点、外部 ADC (如  ADS131M04)会更加精确、或者 MCU (CC3220MODSF/MSP430)内部 ADC 对于直流/模拟传感器会更加精确?

    3.希望德州仪器没有像 Analog Devices 一样的三相能量计 IC  ADE7758  和 Microchip  ATM90E36A、  对吧?

    谢谢。此致、

    纳温 K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen:

    我对延迟回复表示道歉、因为我没有为该主题分配任务、因此我没有收到任何有关您新帖子的通知。 如果您在将来有任何关于 ADS131M0x ADC 的其他问题、可以开启一个标题为 ADS131M0x 的新主题。

    2.这是使用独立 ADC 的一个优点,同时您的设计也将具有更高的灵活性。

    3、集成计量器件目前尚未包含在发展蓝图中、但如果您在设计中使用 ADS131M0x ADC、我将完全支持您。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    感谢您提供的信息、非常感谢您的支持。

    只要您需要对 ADS131M0X 的支持、我就会首先推出新主题。

    谢谢。此致、

    纳温 K