This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:数据接口规范

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1327740/dac8775-data-interface-specs

器件型号:DAC8775

您好、TI!

我们当前正在验证我们的硬件平台并想要验证 SPI 和逻辑接口。 未指定 SPI 和逻辑输出的上升和下降时间、也未指定 SPI 和逻辑输入的上升/下降时间要求。

这些数据是否可用,还是能否提供?

此致

H·尼尔森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Henrik、

    抱歉、我们没有列出任何有关 SPI 输入和输出的上升和下降时间的规格。 我通常没有在我们的任何数据转换器产品上列出上升/下降时间。 这种情况有两种例外、即器件具有 I2C 接口(I2C 具有上升和下降时间规格)、或者在高速转换器上、上升和下降可能更重要或使用不同的通信接口。


    约瑟夫·吴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joseph。

    感谢您的答复。 我必须要面对这种情况。 我想你应该考虑这些数字。

    BR Henrik Buhl Nielsen