This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261EVM:使用 ADS1261EVM 与定制电路板进行通信

Guru**** 2786635 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, ADS1261EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1330225/ads1261evm-communication-with-custom-board-using-ads1261evm

器件型号:ADS1261EVM
主题中讨论的其他器件:ADS1261

您好!  

我有一个使用双极电源实现 ADS1261的定制电路板:分别在 AVDD 和 AVSS 上为+2、5V 和-2、5V。

我尝试使用 Delta-Sigmal 软件+ ADS1261EVM 与它进行交谈。

我已经移除了电路板上的所有数字信号连接、这意味着、我移除了这些电阻器:

并将 EVM 板的 SPI 通信连接到我的定制板(CS、DIN、DOUT、SCLK 和 GND)。

但是、它不进行任何通信、橙色故障 LED 亮起、并且不进行通信:CS 引脚始终为高电平。

问题1:如何绕过此故障检测以使电路板进行通信?

在定制电路板上、我检查了以下内容:

  • 旁路引脚处的电压为2、0V。
  • 问题2:我测得 REFOUT 为-2、5V、这是正确的吗?

提前感谢您。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑:我刚意识到 IC 焊不正确。  

    我将尝试重新焊接它、并在稍后

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还是一样的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    您需要回答的一些问题:

    1. 您能否发送有关电路板连接方式的图片? 请发送一些高分辨率信息、以便我们可以查看
    2. 如果在电路板的 ADC 引脚上进行探测、您会看到哪些信号? 是否发现有任何通信到达 ADC? 如果需要、您是否看到来自 ADC 的任何通信?
    3. 您是否确定电源和接地已正确配置并适当连接到每个电路板?
    4. 您能否提供定制电路板的原理图以供查看?

    -Bryan