This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80504:内部基准输出是否可以在外部使用、以便为外部 IC 提供基准电压?

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1331061/dac80504-can-the-internal-reference-output-be-used-externally-to-provide-reference-voltage-to-the-external-ics

器件型号:DAC80504

您好!

DAC80504的数据表在数据表第9页指出了基准负载电流为-5mA (典型值)、但如果它具有足够的电流裕度、它是否可以在外部用于为其他外部 IC 提供基准电压?  还是仅供内部使用、即使其负载电流能力很小?

此致、

川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshikazu:

    是的、只要 IC 不消耗过多电流、内部基准就可用于为其他 IC 提供电压。  

    谢谢。
    埃林