This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1303M0520:减排方法

Guru**** 2945040 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1100, ISO224, AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1329810/amc1303m0520-emissions-reduction-approach

器件型号:AMC1303M0520
主题中讨论的其他器件:ISO224、 AMC1200、AMC1100

大家好、我正在尝试对使用3个 AMC1303M0520DWV ADC 的逆变器通过 EMC 测试。 在辐射发射期间、我会从时钟和数据信号中获得噪声。 我已经尝试了屏蔽、舍入时钟边缘、扼流电源线等、但没有效果。 我当时正在考虑向信号路径中添加 LVDS 驱动器和接收器、但我在断开时钟和数据线路的情况下测试了 ADC、仍然有太多来自 IC 引脚的噪声。 对于这些器件的减排方法、您有什么建议吗? 我真的只是在对抗时钟/数据信号、还是隔离编码也会发出噪声?

谢谢。

帕特里克·弗雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    时钟和数据线会出现一些噪声。  您可以尝试在两个接地层之间嵌入时钟和数据线、以查看这是否有帮助。

    我还建议查看此白皮书、了解最佳实践。

    如果您可以尝试一下、请告诉我、如果它有所帮助、谢谢。

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供白皮书! 我要讨论的噪声位于100MHz 和400MHz 之间、它看起来与图3-2中所示的特征完全相同。 那么、我现在想我要从隔离栅追逐发射。 此白皮书指出、除 AMC1100、AMC1200和 ISO224器件外、所有隔离式放大器 IC 的噪声设计均有改进。 我的 AMC1303芯片怎么样? 从我的发射测试来看、我认为它必须采用与 AMC1200相同的设计? 是否有读数为+-50mV 且所有最新 辐射改进的兼容 Σ-Δ ADC?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我很高兴白皮书对您有所帮助。 我认为 AMC1303在设计噪声方面也应该有所改进。  

    至于寻找类似器件、您可以查看我们的 隔离式 ADC 比较页面:

    如果您还有其他问题、敬请告知!

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、根据您上次的回复、订购了 AMC1306M05QDWVRQ1。 它看起来是  AMC1303M0520DWV 的直接替代产品、但它不会生成时钟信号(我们可以创建)。  

    还有一个问题、我在频谱分析仪上以及在图3-2上看到的是每个10MHz 从100MHz 到400MHz 的辐射发射峰值。 这是否是载波信号穿过隔离栅的结果? 我问、因为我没有看到这样的 EMI 特征、并且我正在尝试了解导致这个特征的原因。

    谢谢。

    帕特里克·弗雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我认为10 MHz 间距对应于四分之一波长的谐振效应。 如果您获得的结果与白皮书相似、似乎您获得了出色的性能。

    此致、

    评估