Other Parts Discussed in Thread: ADS7138-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7138-Q1 大家好、
对于 ADS7138-Q1、虽然我们的 ADC 输入不是固定值、但使用 TUE (总体未调整误差)可能无法反映实际性能。
但是客户希望我们根据数据表中的以下误差、漂移、失调电压信息来评估最大误差范围、我可以知道如何相应地获得 TUE 吗?
我的意思是包括热漂移(单位:ppm/oC)和增益误差(单位:FSR)。
请指导我们如何计算此部分。
谢谢你。