This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:ADS131M08 EMC 测试

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08, ADS131M08-Q1, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1331100/ads131m08-ads131m08-emc-tests

器件型号:ADS131M08
主题中讨论的其他器件:ADS124S08

您好  

我的一位客户计划 在 EV 应用中使用 ADS131M08。

他们 正在为某些电压检测电路寻找 ADS131M08-Q1。

 

他们 需要通过如下所示的各种 EMC 测试

  1. 各种频率下的大电流注入- 150 mA
  2. 在200MHz 至2GHz 范围内的200V/m 抗辐射能力。
  3. 板载发送器测试、在不同 MHz 频率范围下保持10W 净功率。

 

根据 TI 的指南、我们将考虑使用外部滤波器和保护电路。

 

我想知道 ADC IC 是否足够强大,可以在如此严格的现场环境中工作 ,或者如果 ADS131M0不适合在这里工作。

迪利普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilip:

    EMC 测试是系统级测试、测试结果与系统设计密切相关、包括适当的保护电路、PCB 布局设计等。 包括 ADS131M08在内的 ADS131M0X ADC 广泛用于包括 EV 在内的许多客户不同的工业和汽车应用。 BCI 测试是一种连续的射频抗扰度测试 、旨在使用电流注入探头将调制信号注入电缆以在预期的环境中重现 EMI 应力、我 尚未使用基于 ADS131M08的设计进行 EMC 测试、 但 我已经在其他 Δ-Σ ADC (ADS124S08)上进行了 EMC 测试、并且 在 使用电流注入探头的 EFT、浪涌、抗辐射和传导抗扰度测试中取得了非常好的结果。  如果客户愿意与我分享他们的设计、我可以帮助他们并提供反馈和建议。

    最后、能否在 上面的 Thread Tracking Toolkit 的"注释"字段中提供客户名称? 谢谢。

    此致、

    戴尔