This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7811:Vref 生成不工作

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1329975/dac7811-vref-generation-not-working

器件型号:DAC7811

你(们)好。

我正在尝试构建 DAC7811数据表中给出的 Vref 生成电路图 29正电压输出电路。 我正在使用来自模拟器件的+2.5V 基准电压发生器 IC -这是因为库存中已经准备好了。 但相对于物理接地、Vref 引脚上的电压不会是-2.5V。 我会得到0V。 我在这里遗漏了什么?

谢谢。此

致、 瓦苏迪奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasudeo、

    如果您已验证所有连接都已正确建立、则此电平转换方案可能不能与您正在使用的基准配合使用。 您能分享器件型号吗?

    此致!

    卡琳恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    是的、所有连接都已正确建立并多次确认。 这里是器件型号:

    DAC:DAC7811

    运算放大器:MCP6476

    参考信号发生器:ADR4525

    我在这里使用了非 TI 器件、原因是库存中已有现成器件。 希望、这不会有太大区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasudeo、

    您的 TI 客户经理通过电子邮件向我发送了原理图。 您已将运算放大器的负电源连接到 GND。 运算放大器的输出不能比电源更负、这就是您没有看到预期输出的原因。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    感谢您指出正确的问题。 实际上这部分的数据表没有明确说明负电源轨的要求、图表也没有清楚地显示、这会带来误导。

    如果我的系统中具有负电源轨、那么我本来希望更简单地获得-VREF 网络。 无论如何、我的系统中没有该电源轨、因此我放弃了这种方法、继续使用包含某些其他器件型号的电压输出 DAC。

    感谢您投入宝贵的时间给予 Katlyne 的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasudeo、

    我 可以看到、该图没有显示电源、因此具有误导性。 请告诉我们是否可以帮助您为您的应用选择其他 DAC。  

    此致!

    卡琳恩