This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:如何测试采样率和 SNR?

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1332626/ads131e08-how-to-test-sampling-rate-and-snr

器件型号:ADS131E08

大家好、

我的客户希望从数据表中重现采样率和 SNR 测试、您能帮忙列出测试方法、设备和步骤吗? 他们希望与第三方合作重现测试、并将报告提交给 SGCC 以获得资格认证。 Thansk.

B R、

欧文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    要检查数据速率、他们必须对 CONFIG1寄存器中的 DR[2]进行编程以   获得所要检查的数据速率,例如,将00写入 CONFIG1寄存器中的 DR[2],以获得最高数据速率(64ksps/16位字大小), 然后、他们可以检查 ADC /DRDY 输出的持续时间、对于64ksps 数据速率、该值应约为15.625us。

    检查 SNR 的简单方法是使用纯正弦波信号、然后对来自 ADC 的代码执行 FFT。

    Br、

    戴尔