This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04:类似于具有转换触发器的 ADS131M04的器件建议

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1329730/ads131m04-device-recommendation-similar-to-ads131m04-with-a-conversion-trigger

器件型号:ADS131M04

嘿、精密 ADC 团队、

我有一位客户正在针对新设计评估我们的 PADC 产品系列、我们希望您能够帮助我们在 ADC 选择方面朝着正确的方向发展。

目前、ADS131M04 (4通道同步采样 ADC)几乎是 该应用的理想之选、只不过它需要能够使用输入脉冲触发转换。 ADS131M04确实可以与外部时钟源同步、但该功能的问题在于它可以在每次同步时清除 sinc 滤波器、这是我们不希望发生的。

如果您对可能具有专用 CONV 输入或任何其他从外部启动转换的类似器件有任何建议、我们将不胜感激。

此致、

马特·卡尔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    Δ-Σ ADC 上的数字滤波器需要时间在 重新同步事件发生后稳定、并且它们没有专用的 CONVST 启动引脚。 许多 SAR ADC 都有专用的 CONVST 启动引脚、该引脚可用于与外部事件同步、 但它们不具有24位分辨率、可以检查 ADS8584S 、这是一款四通道、同步采样 SAR ADC、请注意、这种 ADC 也需要时间在内部低通滤波器上稳定信号、才能更改输入范围、从待机或关断模式唤醒。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 :)  

    我已将此信息传递给我的客户、并将请他们直接在此处与他们可能提出的任何后续问题一起发表评论。

    此致、

    马特·卡尔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    您能否在上面的"跟踪工具包"的"备注"字段中输入客户名称和项目信息? 客户可以接受16或18位 SAR ADC 吗? 我们需要了解新的 SAR ADC 是否合适。

    Br、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dale!

    我已 Ping 客户、了解应用是否可以接受16或18位 SAR ADC、并将返回更新结果。 您指的是哪些 SAR ADC 选项? 他们还在网上吗?

    -马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的信息。 其他应用工程师支持 SAR ADC、您可以在 TI.com 上查看或启动新主题以查看 最新的 SAR ADC、应用工程师将回复您的查询。 如果您对 ADS131M04有任何疑问、请告诉我。  

    此致、

    戴尔