This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:DAC38RF82上电时、SYNC 信号为高电平

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82, DAC38RF82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1332208/dac38rf82evm-dac38rf82-the-sync-signal-is-high-when-it-is-powered-on

器件型号:DAC38RF82EVM
主题中讨论的其他器件:DAC38RF82

DAC38RF82上电时 SYNC 信号为高电平
调试 DAC38RF82时遇到问题、芯片上电后、在没有 JESD204B 链路设置的情况下、它仍然保持高电平。
在204B 协议中、接收器 DAC 应使用 SYNC 信号来发送同步请求、DAC 应首先将 SYNC 设置为低电平以在它通电时发送同步请求。 然后在接收到发送方发送的 K 代码(BCBC)并完成链路同步后将 SYNC 拉高。 但现在 SYNC 在上电后一直处于高电平、甚至在配置寄存器后也没有被拉低、这是寄存器配置错误还是芯片硬件有问题? 在什么情况下 SYNC 将始终保持高电平? 芯片电路板为 DAC38RF82EVM。
时钟电路使用 DAC38RF8xEVM 中的板载 VCXO 时钟模式(CMODE4)模式、使用120MHz 替换电路板的 VCXO、更改寄存器设置、VCO 频率为2.5GHz、DAC 时钟输出的 DACCLK+频率为2.5GHz、SYSREF+为9.765625MHz、 且 DAC 的 PLL 被禁用。
jesd204B 配置 TX-HD 1 L-M-F-S 41121中断=1
输入速率2500 (MSPS) fDAC 最大2500MSPS
如下图所示、DAC38RF82EVM R9和 R10短接、并在寄存器中启用 GPO0和 GPO1

DAC 寄存器设置如下:

       

 

 

 

 

下图显示了每个链路的链路建立顺序,

链路建立过程如下:

1.初始化 FPGA (XCKU060-2FFVA1156I) jesd204B IP 内核;

2.复位 DAC 使用 DAC38RF82EVM 上的 SW1;

初始化 DAC 寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    同步实际上是同步条并采用 反相逻辑。  请参阅数据表的第38页。

    此致、

    Geoff